This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:DRV134的热阻

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823291/drv134-thermal-resistance-for-the-drv134

器件型号:DRV134

大家好、

请帮我了解 DRV134热阻的更多详细信息。
数据表中只有 Theta-JA
器件型号(制造商)  JB (°C/W)   JC (°C/W)   Tjf (°C)   Tjmax (°C)
DRV134UA             ?           ?       125.       150

提前感谢您的帮助。

此致、

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POL

    该器件的结至外壳和结至电路板热阻特性不相同。 不过、这不是什么问题、因为 JA、JC 和 JB 之间的差异可能非常小。 在这些塑料部件中、大部分散热是通过引线而不是外壳。 这就是为什么不同情况之间的 θ JA 不同;引线具有不同的表面积。

    此致

    Dennis