This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:PurePath 控制台主板模拟输入失真。 OVF 指示灯闪烁。

Guru**** 1646580 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5751M, TAS5825MEVM, TAS5751MEVM, PCM3168A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821102/tas5825mevm-purepath-console-motherboard-analog-input-is-distorted-ovf-led-flashing

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5751MTAS5751MEVMPCM3168A

我们使用 PurePath 控制台主板(PPCMB 修订版 G)运行 TAS5825M 和 TAS5751M 放大器、并将它们与现有产品中的放大器进行比较。  当使用 PPCMB 上的模拟输入时、我们将获得很大的失真输出。  

我们从 TAS5751M 开始、得到失真输出。  我们经过几次尝试(可能通过点击 PurePath GUI 上的 RESET TUNING 按钮)后对其进行了清理、并能够进行所需的测量。  

我们目前正在尝试对 TAS5825M 执行相同的操作、但无法消除失真。  PPCMB 的 OVF 指示灯在使用5825时闪烁,但在使用5751时没有闪烁。  在使用相同输入运行5751时、OVF 未闪烁。   

如果您能提供任何帮助或建议、我们将不胜感激。  

谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们通常建议客户通过光学 SPDIF、同轴电缆 SPDIF 或外部 I2S 提供音频数据输入、以进行性能测量。  如果使用其中一个输入、我认为您可能不会看到失真。

     

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们通过数字输入测试放大器时、我们确实会获得良好的结果。  如果我们使用决定使用该放大器、我们将使用数字输入。  

    但是、我们将其连接到现有产品、以便与我们的电流放大器进行比较。  这需要模拟连接。  我们能够让 TAS5751MEVM 在这种情况下工作、但不能让 TAS5825MEVM 工作。

    是否无法将 TAS5825MEVM 配置为使用模拟输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的回复。

    我想重新表述我的最后一个问题: 我们可以连接到模拟输入。  我们必须将信号调低或 ADC 过流。   在使用模拟输入时、是否有可能在正常电平上获得干净的信号?   

    再次感谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ADC 过流、则必须使用较低的输入信号、但如果您需要类似的输出电平、则可以尝试通过 PurePath 控制台修改输出增益来补偿该差异。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Luis。  我们已经考虑并尝试了这一点。  有趣的是、另一个放大器模块(TAS5751MEVM)在同一电平下使用相同的信号(语音剪辑)、而不会出现 ADC 溢出(相同的 PurePath 控制台)。   

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否获得您发送到模拟输入的信号的捕捉?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过500mV 的正弦波将导致溢出。   

    这是我们使用的语音文件。   e2e.ti.com/.../TCLw.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够复制您的结果。 我将进一步调查。 感谢你能抽出时间。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、对于 TAS5825、 当您通过更改 ADC Attenuation (见 PCM3168A 数据表中的表30)将音频 I/O 更改为模拟输入时、会修改 PurePath 主板上的 ADC PCM3168A。 TAS5751MEVM 使用默认值。 因此、如果您将此 ADC 数字衰减设置为默认值、则它将不再在 TAS5825上溢出。 您可以使用以下 I2C 命令尝试此操作,这些命令将衰减级别设置从18.5dB 更改为0dB:

    宽88 59 D7

    宽88 5a D7

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    它现在不会溢出、即使对于大信号也不会溢出。  但是、增益看起来不是线性的。  我们设置增益的较低信号需要将增益设置得非常高、并且我们发送给您的信号声音太大。  也许我们正在寻找一个介于两者之间的环境。

    TA5751MEVM 在大约2.1V 时溢出。  TAS5825MEVM 在不发生过载的情况下所需的时间将远远超过此值。

    我想我们走的是正确的道路。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    如果您查看数据表、则可以修改此值(D7)以符合您的规格。 还有其他问题吗? 如果没有、请告诉我您是否觉得我回答了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis。

    我在阅读您的回复时、正处于这一过程的中间。  看起来+6的 ADC 衰减接近于我们需要的值。  我将继续测量、如果所有测量结果均已解决、则将其标记为已解决。

    再次感谢。

    Dave