This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:查找合适的解决方案

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822600/pcm1754-find-the-right-solution

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件: TAS2552

尊敬的专家:

客户正在寻找音频 DAC 解决方案。

规格如下所示。

 -支持 I2S 接口

 -适用于1W~3W 扬声器

 - 在80 dBSPL、1m 距离时的最大失真(THD+N)为1%

PCM1754是否是适合此应用的解决方案?

此致、