This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPA2011D1:电路/布局回顾

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822262/ccs-tpa2011d1-circuit-layout-review

器件型号:TPA2011D1

工具/软件:Code Composer Studio

您好、E2E、

请仔细查看 TPA2011的电路和布局吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我将在下面添加一些注释:

    • 此器件不需要共模滤波电容器、因此您可以移除 C385或将其保留为 DNI
    • 我在原理图中看不到 SPK5V0上的去耦电容器、您至少应该在器件附近放置一个0.1uF 电容器、如果可能、添加一个10uF 电容器和0.1uF 电容器

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的支持!

    关于布局、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    布局看起来不错。 我会在输出端保留较短的布线、但我认为扬声器连接器在捕捉中不可见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器