This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:3.3V 时的输出功率

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820445/tpa2012d2-output-power-at-3-3v

器件型号:TPA2012D2

您好!  

我可以看到不同 VDD 下的各种输出功率、如图33所示。 输出功率与负载电阻间的关系。

但我需要估算3.3V 的输出功率水平、以确保 TPA2012的输出功率不大于0.7W 扬声器。  

我的扬声器的额定功率为0.7瓦、因此我希望馈电功率小于0.7瓦、以防止扬声器发热。  

在哪里可以找到要计算的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonho、

    您的扬声器的阻抗是多少?
    可以通过更改放大器的增益或调整输入信号来调节输出功率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan

    我的扬声器具有8欧姆。  

    此外、我希望设置最高增益(G0.G1=0)、并通过 VDD 限制确保 TPA2012D2的输出功率不超过0.7W。

    是否有三种公式可用于计算该值?

    我想我两次问同一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonho、

    如果您通过减小 VDD 来限制输出功率、则输出将失真。 通过降低 VDD、输出信号将被削波、如果增益较高、放大器仍将尝试输出放大的信号、但如果 VDD 上的电压不足、则输出端的信号将饱和。

    我建议在不同增益电平下测试您的最大输入信号、以验证是否未超过0.7W、或在特定增益电平上调整输入信号振幅。 这两个选项有助于不使输出信号饱和。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan

    我想要的是如何计算3.3V 时的最大输出功率。

    如果您无法回答此问题、请停止回复。  

    我问"A"、但你回答"B"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD = 3.3V 且增益= 24dB:

    • 输出电压= 472.5mW 应用于8 Ω@THD+N = 1%。输入=正弦128mVrms
    • 输出电压= 573.9mW 应用于8 Ω@THD+N = 10%。输入=正弦152mVrms

    下面是 THD+N 与 PoUT 的对比图、供您参考。

    您可以像任何其他 D 类放大器一样计算输出功率、也可以使用 TINA 模型在所需的设置上仿真器件。  

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    因此、在最坏的情况下、仍然小于600mW、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、对于您特定的 VDD 和负载阻抗条件。
    请记住、输入信号应小于152mVrms、以便在增益= 24dB 时将失真保持在10%以下。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器