This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:需要4通道 SE 设置中的3个通道

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822510/tpa3255evm-need-3-channels-in-4-channel-se-setting

器件型号:TPA3255EVM

大家好、团队、

如果客户将功率放大器设置为使用4个 SE 通道、但仅需要3个通道、则如何终止未使用的通道? 有什么特别的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    请将未使用通道的输入短接至 GND。

    Derek、

    此致