This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:LC 滤波器设计

Guru**** 2479825 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822371/tas6424-q1-lc-filter-design

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

您好!

您能否告诉我如何选择 TAS6424-Q1 LC 滤波器的截止频率? 根据数据表建议、在 L=3.3uH 和 C=1uF 的情况下选择87kHz、开关频率为2.1MHz、其他值如何?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    您可以从 TI 网站下载 LC 设计工具和设计应用手册、

    www.ti.com/.../LCFILTER-CALC-TOOL filter&tisearch=Search-EN-Everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    我在这些应用手册中找不到答案、您能让我更清楚吗?

    • 对于 tas6424-Q1、SW 频率为2.1MHz、为什么建议使用87kHz 截止频率? 大约40kHz 或200kHz? 选择截止频率是否有任何规则?
    • LC (3.3uH+1uF)的品质因数为1 (欠阻尼)、而根据应用手册、理想因数为0.707。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    40kHz 正常、但200kHz 不适用。 由于3.3uH 电感器尺寸小且价格便宜、因此我们建议使用3.3uH 电感器。 如果您选择40Hz、则需要选择大值和昂贵 的电感器、例如10uH、15uH。

    我可以将中文文档发送给您吗? 以下文档提供了有关 TAS6424 LC 滤波器设计的更多详细信息。

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca947/zhca947.pdf