This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:TAS5614LA 的输出功率与电源电压间的关系

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820791/tas5614la-output-power-vs-supply-voltage-for-tas5614la

器件型号:TAS5614LA

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TAS5614LA 的输出功率与电源电压特性、具体情况如下。

1.R LOAD:16Ω Ω

2.PBTL

请告诉我上述问题。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

    我将看到我是否可以向您获取该数据。   

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢你的答复。

    我将等待您的回复。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我建议您使用此公式进行一些估算:

    e2e.ti.com/.../Copy-of-maximum-output-power-estimation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    我有一些问题。

    我认为 RDS (ON)是 TAS5614LA 数据表的最大值。

    是这样吗?

    2.I 未从数据表和其他文档中找到 DCR。

    该值是多少?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hasebe-San、

    Excel 文件中的 RDS (on)是最大值、但使用典型值查看器件可获得的功率会更准确。  

    2. DCR 会根据您使用的电感器和连接器而有很大的差异。  您通常可以从其数据表中找到电感器的 DCR。 连接器也是如此。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    此致、

    哈塞伯