This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:能否解决线路输出的噼啪噪声问题?

Guru**** 2479355 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821003/tlv320aic3204-can-i-resolve-pop-noise-of-line-out

器件型号:TLV320AIC3204

您好 TI 团队。

它是线输出波。  

输入:I2S (0dB,1k 正弦波)

问题:噼啪噪声,淡入的影响。

我尝试了这种方法(ACG 模式-禁用、软步进-禁用和 DRC -禁用) 、但没有改进。

当寄存器值固定为以下值时、噗声噪声和渐弱效果消失。

[第1页、寄存器9、D (3、2)= 1 ]

问题。  

1.如果寄存器的值如上所示是固定的、是否有问题?

2. 请告诉我另一种解决问题的方法。

Downey Kim。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼  

    TLV320AIC3204上的线路输出没有杂音抑制功能、因为它们用于驱动 D 类放大器或其他具有静音功能的设备。  

    HPL 和 HPR 输出确实具有杂音抑制功能。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    1.您是否有关于效果淡入淡出的信息?  我们必须消除这种现象。

    2.当 LOL、LOR 上电时、 是否无条件产生噼啪噪声?

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey Kim、  

    这可能是软步进。  DAC 是否在输出上电的同时取消静音? 请参阅第0页的寄存器0x3F   

    2.仅当 LOL 和 LOR 加电/断电时才会出现弹出窗口。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    停止音乐时、PAGE 0寄存器0x3F 的值为0x14。 当开始音乐时、PAGE 0寄存器0x3F 的值为0xD4。  

    我尝试禁用软步进。 但实际上衰减是相同的。

    2. 我尝试了几次更改, 当 LOL 和 LOR 始终保持通电时,POP 消失。

    谢谢。

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey Kim、  

    我将在 EVM 上对此进行测试并报告我的结果。

    此致、

    -Steve Wilson