This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字功率放大器延迟

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820980/digital-power-amplifier-delay

主题中讨论的其他器件:TAS5805

我们的应用是降噪模块、它需要特殊要求。 我们通过麦克风收集声音、并尽快采用降噪算法、然后输出补偿以实现降噪。 我们需要选择数字功率放大器。 我们希望应用尽可能简单、输入和输出之间的延迟尽可能短、并且无需 EQ DRC 来增加延迟功率。 是的。 由于数据表中没有延迟参数、我希望您可以帮助推荐合适的材料。

   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    现在、我们的数字输入音频放大器都具有 DRC。

    增益、PVDD、功率要求如何?

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益、PVDD、功率要求并不重要、最重要的是 输出延迟。 DRC 正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为 TAS5805和 TAS5805都可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我使用 TAS5805 DOEM 电路板来测试输入和输出信号的特定延迟时间吗?如果我们能够满足延迟要求、我们将联系代理商以进行样片应用和 PCB 生产吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的新问题的答案在另一个主题中提供。