工具/软件:Linux
你(们)好
我的客户正在使用 TAS2559 Android 驱动程序将其板载。
但发生了如下 Deva 安全防护装置(0xff)故障。
出现此错误后,系统将复位。错误内容如下所示
################ fnvram_bufget silenceota=########
wm_db_fnvram_get silenceOTA 失败
启动丝 OTA 模式:0
################ fnvram_BU[24.666777 @0]tas2559 3-004C:当前配置的采样率匹配:48000
[24.674363 @3]wsfdebug .................. 1...tas2559_MUTE
[24.679210 @3]tas2559 3-004C:错误 Deva 安全防护装置(0xff)故障!
[24.685027 @3]tas2559 3-004C:故障保护
fget HMRetailMode=##################
wm_db_fnvram_get HMRetailMode 失败
当前零售模式:0
ReadMicArrayNumber 决定麦克风编号:2
[00:00:24.434]=== 版本打印:内核版本:#75 SMP 优先于 Wed Jul 1023:34:33 PDT 2019::20190710===
我还附上相关的日志文件。
2.寄存器0x25 (TAS2559_SAFE_GUARE_REG)是不在数据表中的寄存器。 该寄存器的用途是什么?
它是否为隐藏寄存器?如果将来要发布该寄存器、请向我们发送一份包含相关信息的数据表。
3.安全标准相关错误我跳过了器件并继续执行、
我们需要以下红色箭头函数中的二进制文件/data/tas2559_cal.bin。
该二进制文件是否是 PPC3生成的转储二进制文件? 或者、请准确告知您所说的二进制文件。
请检查一下。
谢谢你
此致
Anthony 先生。