This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770数据表中的 VQFN 符号不匹配问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821771/tas2770-question-of-vqfn-symbol-mismatch-in-tas2770-datasheet

器件型号:TAS2770

您好、Sirs、

请帮助我们仔细检查 TAS2770数据表第85页和第86页上的 VQFN 符号、如下图所示。 它指定
(1)数据表第85页上引脚16的中心到中心尺寸为0.278mm、而数据表第86页上为0.27mm、  
(2) 数据表第85页上引脚23的中心距为0.226mm、而数据表第8页上的引脚23的中心距为0.23mm、
(3) 数据表第85页上引脚23的中心到中心尺寸为0.201mm、而数据表第8页上的引脚23的中心到中心尺寸为0.19mm。

请检查正确的数字。 客户还要求修改数据表以提供正确的数字。



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年7月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将检查封装轮廓和示例电路板布局之间为何会有差异。
    我将在接下来的几天提供一些更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我已将您的电子邮件转发给团队并附有紧急请求、我将在电子邮件中跟进您并关闭此 e2e 主题帖。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器