This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:PurePath Studio (家用音频) PCM5141 &放大器;PCM5121框架

Guru**** 2579145 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5141, PCM5121, PCM5142, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821820/pcm5141-purepath-studio-home-audio-pcm5141-pcm5121-frameworks

器件型号:PCM5141
主题中讨论的其他器件: PCM5121PCM5142PCM5122

您好!

我最近安装了 PurePath Studio 家用音频、这样我就可以尝试构建流程、并在获取评估板之前弄清哪个 IC 最适合我的需求。

但是、PCM5141和 PCM5121未包含在我的框架列表中。

我是否有办法获得我想要的框架、或者我是否可以仅使用 PCM5142框架?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原始邮件中包含了框架列表的图片、但由于某种原因、它没有显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    PCM514x 是最灵活的器件、因为您可以创建所需的任何客户流程。  该框架(列表中的 PCM5142可供您使用)。  

    PCM512x 器件仅支持1个可定制的处理流程。  这意味着所有组件都是预定义的、但可定制各种滤波器、DRC 等的系数。  这是标记为"PCM51xx ROM"的过程流程。  

    使用 PCM512x ROM 流程时需要注意的一点:PPS 软件中有一个错误、不允许导出.cfg。  对此有一种权变措施、但涉及的范围更广泛。  如果选择使用 ROM 流程、我可以与您一起工作。

    就处理流程而言、PCM5121和 PCM5122或 PCM5141和 PCM5142之间没有差异。  器件名称末尾的1/2仅表示模拟性能的差异。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢。

    我预计 PCM5121能够满足我的需求、因此我将获得一个评估板、然后当我准备好倾听有关这项工作的信息时、我会告诉您。

    此致

    Jon