This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:音频论坛

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822049/tpa3221-audio-forum

器件型号:TPA3221

 我在双面 PCB 上使用 TPA3221、其布局与评估板类似、并遵循应用手册中的所有建议。 它在30dB 增益模式下设置为立体声 BTL 中的主设备。  AD 模式下的.configuration。 电源电压为27伏。  VDD、AVDD 和 GVDD 由外部5V 电源供电。  

使用100Hz 正弦作为输入时,输出显示了一个固定在+/-1伏电平上的轻微非线性。 可以听到大约1%的失真。  它与负载无关。 电源电压有影响、但幅度在12至28伏之间没有显著变化。  

这种非线性在+/- 6伏左右重复、但在该电平下波形的比例较小。

如果有任何想法、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的示波器频率看起来也不正确。 您是否有 OUTP 和 OUTN PWM 输出波形? 您能否在一个范围内进行捕获以向我们展示?

    此致

    Linda