This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B 在 PP 中损坏

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820717/tas5630b-tas5630b-damaged-in-pp

器件型号:TAS5630B

降级:

TAS5630B 在 PP 中损坏、总共100件、200件、故障率为50%。 当   开关信号源时,我在复位引脚上发现异常波形,复位引脚上的电压通常为3.3V,但当快速开关信号源时,电压将下降到1V 或2V,附件 是 REF 的 sketch。 请帮助检查此操作是否会导致 TAS5630B 损坏 ? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    您是否已检查 FAULT 引脚? 是否发生了 FAULI?

    输出的电感器规格如何?

    您能向 我们分享原理图吗?

    Derek、

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延明:

    FAULT 引脚为悬空状态,附件是供您参考的原理图和指示器规格。 PBTL 模式容易刻录,BTL 模式较少刻录 。 请帮您检查根本原因吗?谢谢。

    e2e.ti.com/.../160_2D00_15010000_2D00_00201_C4893C68664E08FF4E532952DB8F09FF_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    未使用的输入引脚不能直接连接到 GND。  应通过电容器将其接地。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我能不能有您指向哪个引脚? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    很抱歉,我犯了个错误。 输入设计正常。

    我建议断开复位引脚与 CPU 的连接。 移除 Q18、只需将 RESET 引脚上拉至高电平、然后重试。

    复位器件时、输出端将出现高峰值电流、因此我们建议使用高速电流电感器。

    另请注意器件的热性能。

    Derek、

    此致