This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4184:悬空 SDINA 引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821621/src4184-floating-sdina-pin

器件型号:SRC4184

您好!

我们有一位客户询问是否可以将以下两个引脚之一悬空:

SDINA - SRC A 音频输入数据  

SDINB - SRC B 音频输入数据

我们知道这两个音频源可以独立工作、但我们不知道是否可以在不影响器件性能的情况下使其中一个音频输入保持浮动。 或者是否有方法可以端接浮动引脚?

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    保持 SDINA 或 SDINB 悬空不应导致性能下降。 但是、将其中一个引脚悬空可能会导致器件产生额外功耗。  

    我建议使用软断电功能来关闭包含未使用输入的寄存器。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您的快速响应!

    此致、

    艺术