您好!
我在 PBTL 模式下运行 TP3255。 整体来说、设计的效果很好。 只有我获得的功率太小。 在3欧姆负载下、电路板出现故障、电压为27V、负载为6欧姆、电压为54V。 具有正弦波、完全独立于频率、100Hz、1kHz、10kHz。 然后我在 BTL 中重新配置了。 行为完全相同。 对于故障、我是指锁存故障、这意味着根据数据表 OC 关断。
然后、我尝试修改了输出滤波器。 不变。 作为额外的检查、我们重建了原始 EVM、使其使用与我自己的电路板完全相同的滤波器组件运行。 但是、当 EVM 位于具有相同滤波器组件的同一电源(54V)上时、我得到 的6欧姆负载约为84V、因此一切正常。 我的设计在电源侧、与 EVM 非常相似。 为了使大电容器位于顶部、布线只需稍长一点。 OC 电阻为22k、因此 OC 关断实际上应在17A 时发生、还是在 PBTL 时更高? 只有12V 电源和模拟输入级的电源与 EVM 有很大不同。 任何人都需要小费、还有什么其他责任? 我总共内置了四个原型板、它们都是相同的。
此致
Ralf