This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:OC 关断始终仅为9A

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821615/tpa3255-oc-shutdown-always-at-only-9a

器件型号:TPA3255

您好!
我在 PBTL 模式下运行 TP3255。 整体来说、设计的效果很好。 只有我获得的功率太小。 在3欧姆负载下、电路板出现故障、电压为27V、负载为6欧姆、电压为54V。 具有正弦波、完全独立于频率、100Hz、1kHz、10kHz。 然后我在 BTL 中重新配置了。 行为完全相同。 对于故障、我是指锁存故障、这意味着根据数据表 OC 关断。
然后、我尝试修改了输出滤波器。 不变。 作为额外的检查、我们重建了原始 EVM、使其使用与我自己的电路板完全相同的滤波器组件运行。 但是、当 EVM 位于具有相同滤波器组件的同一电源(54V)上时、我得到 的6欧姆负载约为84V、因此一切正常。 我的设计在电源侧、与 EVM 非常相似。 为了使大电容器位于顶部、布线只需稍长一点。 OC 电阻为22k、因此 OC 关断实际上应在17A 时发生、还是在 PBTL 时更高? 只有12V 电源和模拟输入级的电源与 EVM 有很大不同。 任何人都需要小费、还有什么其他责任? 我总共内置了四个原型板、它们都是相同的。

此致
Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    您能向我们分享原理图吗? LC 滤波器的电感器呢?

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。 原理图与10.2.4中的原理图完全相同。 数据表中。 只有一个区别:输入 A/B 上的阻断电容器为100uF、而不是10uF。 起初、我使用了不同的滤波器、但现在我已将其更改为此类型(即我使用一个1uF 薄膜电容器、如 EVM 所示、而不是像此处那样使用两个470nF 电容器)。  作为电感器、我尝试了 LC-Filter-Design-PDF 中提到的 Wuerth Electronics 的两种类型。 首先是7uH、现在是10uH。 与我自己的滤波器相比、早期 OC 关断的行为在原始滤波器中没有变化、如前所述、原始 TI EVM 中的该滤波器组件完全没有问题。 因此、我认为滤波器不是问题

    10.2.4中未显示电源部分和模拟音频输入。  与 EVM 完全不同、但我在该器件中设计的电路板没有原理图。 所有这些都是使用更广泛的电路。 我只能通过电子邮件或其他私人邮件提供布局。 因此、对于第一个原型、我使用了从输入变压器(适当阻尼)到 TPA 的直接连接、而 OC ehaviour 是相同的。 因此、模拟输入不应导致问题。

    此致、

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) 与此同时、我有了一个想法。 诚然、我只是意识到我的输入电容器大小偏离了参考设计。

    另一方面、我还不完全理解两个方面。 为何 BTL 或 PBTL 这两者没有什么区别。 那么、可能有一个有关输入的提示吗? (笑声)
    然后、正如我在开头所说的、我只有一个变压器作为输入。 之后、我实际上认为没有直流偏移的放大器级在没有直流电容器的情况下工作。 n´t、它没有工作、那么我直接得到了故障条件。 使用100uF 时、它可以工作、但该值可能太高、无法获得完整输出电平。 遗憾的是、没有额外的指示表明直流保护是否响应。 我是否因为直流保护而遇到故障、而不是 OC 关断?

    许多问候语
    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、抱歉、忘记我的最后一篇文章。 我试过它。 这不是问题。 但现在我已经找到了关断的原因。 随着输入电平的增加、滤波器之前的 PWM 信号变得越来越不稳定。 当我几乎看不到单独的矩形边沿时、电路板进入错误状态。
    现在、重要的问题是它的原因。 引脚9/10上的时钟保持稳定。

    最棒的

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但有一个附录:这种行为与带载或不带载无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器速率电流可能很小、因此会触发高功率 OC。

    您能否替换一个大速率电流电感器? 如果可能、请将电感器规格发送给我们。

    如果设计与 EVM 板相同、我认为这可能与 BOM 有关。

    我建议使用与 EVM 相同的 BOM、并逐一检查。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    电感器是 LC-Filter-PDF 第27页中推荐的电感器之一:Wurth 7443631000。 饱和前的额定电流为16A 和23A、因此远高于 EVM 上的 Coilcraft 6.1A。

    最棒的

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:
    对不起,我得承认,我在上面写了一些胡言。 起初、我实际上认为这种"抖动"只是 PWM 中的主要行为。 然后、我很困惑、原来的 EVM 上没有看到这一点。 可能是测量误差。 但实际上我检查了两次... 无法再检查它、因为 EVM 现在已损坏。

    在我自己的板上、我再次测量了很多、现在我再次认为一切都是应该的。 随着输入电平的增加、矩形变得更宽、"抖动"随着输入信号的频率而变化。 ;-)

    同时、我还精确地使用了 EVM 的滤波器组件作为测试。 问题完全相同。 BTL 模式、我现在再次更精确地检查了。 如果我为两个通道提供相同的信号并连接类似的负载、则可能的最大电平会降至一半。 这里的一切也正如预期的那样:BTL 时的电流是 PBTL 中电流的一半。 此外、我针对非常短的布线修改了电路板和元件位置、同样没有任何变化。

    有趣的是:现在我已经将工作电压从54V 减半至27V。 然后、我从两个通道一起进入 BTL 模式、大约20A。 有什么想法吗? 是否有任何机制可使高电压产生不成比例的电流? 或者我是否遇到过热问题? 在哪里、如果我正确阅读了数据表、过热时、两个 LED 都应亮起、削波和故障、对吧?

    另一件事是:在采用54V 电源的 PBTL 模式下、我能够在很短的时间内将电平提高到最大值、我达到了大约90V、但时间更长、不超过一秒、并且电路板发生故障。 ´s 都很疯狂……

    此致

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    请帮助进行一次测试。 请勿连接负载、然后重试。 检查开路负载时是否发生 OC。

    我们可以通过电子邮件讨论该问题吗?

    我的电子邮件: derek-gong@ti.com

    如果可能、请将原理图发送给我。

    谢谢!