This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450相位延迟

Guru**** 2525770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819388/lm49450-lm49450-phase-delay

器件型号:LM49450

你(们)好

       我使用的是 LM49450。 但 LM49450相位°°为55 μ s、我们的规格小于30 μ s。

       如何通过硬件/布局或软件进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    我的同事将检查您的问题并尽快提供一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerr、

    由于没有用于调试该问题的 EVM、我们需要查看您的原理图和寄存器设置、以便帮助您调试该问题。 可以共享这些信息吗? 此外、您能否提供您在设计中使用的 I2S 时钟频率?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerr、

    可以看一下我上面的回复吗? 是否可以提供此信息? 如果愿意、您可以通过 E2E 聊天分享。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

        MCLK 为12.288、采样率为48K

        连接器和 IC 之间的 HP 输出没有任何 组件。

        I2C 设置

        0x00 21.

        0x02 49.

        0x07 14.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerr、

    能否提供完整的原理图以了解更多详细信息?

    此外、您能否尝试将寄存器0x02从49 (十进制格式为73)修改为4b (十进制格式为75)?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerr、

    我将关闭此 E2E 主题、因为我们将通过电子邮件处理它。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决:

    将寄存器0x00从21设置为61更正了相位延迟。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.