This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC34:TLV320AIC34 Linux 驱动程序和可连接的模拟麦克风数量

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34, PCM1690, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817916/linux-tlv320aic34-tlv320aic34-linux-driver-and-how-many-analog-mic-could-be-connected

器件型号:TLV320AIC34
主题中讨论的其他器件: PCM1690TLV320ADC3140

工具/软件:Linux

你(们)好

我想使用 TLV320AIC34 读取至少4个简单的模拟麦克风来录制(在 Linux 中)语音和回放,以便:

  • 此芯片可连接多少个独立的简单模拟麦克风? 是差分还是单端?
  • 它是否有用于在 BeagleBone Black 上实现 Linux 的驱动程序?
  • 是否可以在 Sametime 上录制和回放?
  • 是否可以  将2 TLV320AIC34与 BeagleBone Black 同时使用?
  • 此芯片是否有任何评估板可供购买?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪

    TLV320AIC34在一个封装中基本上是2个 AIC3106s。  因此、您可以精确地计算我在另一个线程中响应的 SE 和 DIFF 输入的两倍。  

    2.有一个用于 AIC3106的内核2.7的 Linux 驱动程序, 您可以根据需要更新该驱动程序以支持 AIC34。  但 TI 不会为您提供帮助。

    3.我想向各位清楚说明这一点。  TI 制作的每个编解码器都可以同时进行录制和回放。 我们以前已经讨论过这个问题... 您是否有理由如此担心这一点?

    4.您最多只能使用2个 TLV320AIC34、而无需使用某种外部 I2C 总线多路复用器

    5、是的、TI.com 上的 IT Hasan 评估板

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好、非常感谢、很抱歉、我想问您能帮您清除编解码器的一些神秘。 非常感谢

    我非常询问 同步录制和回放、因为我想知道将8个差分模拟麦克风连接到 TLV320AIC34 ( TLV320AIC34中每个 aic3106连接4个)  

    首先、我希望在 Linux 中同时录制所有此输入麦克风。 只需记录!!!

    之后、如果可以 同时记录这8个输入 并在输出时回放。 如果 我可能遇到令人兴奋的事情、并且能够构建我的器件、

    我的所有故事都是这样的。

    如果您能给我一点好的信息来帮助我选择正确的芯片、我 将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪  

    AIC34不会一次录制8个独立音频通道。  总共有4个 ADC、这意味着1个 AIC34一次总共可以录制4个数字音频通道。 如果您使用2个 AIC34 、则可以获得全部8个通道、但驱动程序需要一些工作。  

    或许更好的选择是查看我们的新 ADC3140。  这是一款4通道音频 ADC、其性能优于我们讨论过的编解码器。 然后、您可以将其与 PCM1690 8通道 DAC 配对。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve  

    您能给我指的是 TLV320ADC3140 Linux 驱动程序吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪  

    ADC3140的驱动程序将很快公开。  让我与我们的驱动程序团队核实一下该版本应该是什么时候发布的。  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您、您能告诉我 Linux 驱动程序的发布时间有多长?

    为了 让我决定选择这个芯片、因为我必须在最月份首先执行这个芯片。

    感谢 Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪  

    我们将在下周公布 Linux 驱动程序。

    此致、

    -Steve Wilson