This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何访问 PurePath Studio 软件

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5252, PCM3070, TLV320ADC3101, PCM1804, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821642/how-do-i-gain-access-to-the-purepath-studio-software

主题中讨论的其他器件:PCM5252PCM3070TLV320ADC3101PCM1804TPA3255

大家好、我正在尝试使用多个 PurePath IC 验证设计。 为了确定什么是有效配置并进一步研究我是否可能使用 PurePath Studio 软件。 但是、每次我提出出口申请时、我都会被拒绝。 不幸的是,处理案件的人似乎没有帮助我。 我对导致出口申请被拒绝的原因没有明确的解释。 此外、客户支持似乎无法提供帮助。

我很抱歉使用论坛来解决此类问题、但我没有发现需要哪些信息、或者我的信息中的哪些部分导致了此问题。  

目前、我决定不使用 PurePath prodcuts、或者我将被迫手动对它们进行编程。 这不是简单明了的。 这还意味着、在我开始对 IC 进行位流的时间点之前、我不会知道任何配置限制。

如果有任何帮助解释我可以如何继续进行、我们将不胜感激。

祝你一切顺利

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您所在的公司是哪家、您能否告诉我们您需要 PPC3访问和测试 PPC3的原因?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我参与了早期启动。 很早。 因此、尽管域已注册 ETC、但我们尚未合并。 早期阶段的发展是从创始人的个人投资中进行的。 我们不希望在现阶段纳入。 在原型等方面得到证明之前、我们将以自雇方式工作。 因此、这可能是这些问题发生的原因。 因为您目前还不会找到任何有关公司的法律参考。 在德国,登记和合并费用很高(数千欧元中有几十欧元)。 这是我们希望推迟的不必要的开支。

    我们之所以需要 PurePath Studio 代码、是因为我们希望将原型中的所有 DSP 代码移至一个通用内核。 即 PP ADC、DAC 和编解码器中的 miniDSP。 目前、现有原型使用多个供应商提供的多种不同 DSP、其代码是卷积和不一致的。 我们希望拥有均匀的环境、我们相信 PurePath 产品正是如此。

    话虽如此、它们非常复杂、而且很多。 每个芯片组中包含不同的特性以及信号路由的确切可能性以及芯片组各成员中 DSP 功能的周期开销、因此需要仔细分析数据表。 即使采用这种方法,相信我们提出的解决方案将会紧密结合,也是一件令人头痛的事情。 我的印象是、PPStudio 允许我们模拟配置、而无需实际连接硬件。 显然、实际上不是运行 DSP 例程、而是对路由和同时使用功能进行完整性检查。

    因此、我们希望 PPStudio 代码将有助于定义软件要求。 有效地将 PPStudio 用作验证配置的机制。 完成此操作后、我们打算布局定制 PCB 以进行评估、然后实际使用 PPStudio 生成所需的代码。

    我希望您能帮助并找到解决我们"不寻常"情况的方法。 很抱歉、我们没有被称为 Siemens、这并不容易。

    一切都是最好的,充满希望…

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    让我看看我们如何帮助您。  您好像在使用 PP ADC、DAC 和编解码器。  您能告诉我它们是哪些器件吗?  遗憾的是、我只支持 TI 音频放大器、但我应该能够向我的交流、DAC 或编解码器专家同事寻求帮助。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此时、我们最感兴趣的器件如下:

    PCM5252

    PCM3070

    TLV320ADC3101

    PCM1804、但它没有 miniDSP (可惜)

    出于兴趣、PCM5252实际上正在驱动 TPA3255。 TPA3255是整个项目的基础。 其中许多放大器是模块化放大器、以保守的功率级别运行、以保持 THD 尽可能低并避免过度散热。 这是另一个故事:)

    我期待你的帮助。

    BTW 您能告诉我吗? 是 miniDSP 高精度中的 BiQuad、即运行64位状态变量等

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    从我看到 的内容来看、您已获得2018年9月17日的访问权限。  您仍然可以访问。

    只需单击此链接即可访问 您的 MySecure 软件

    此致、

    -Steve Wilson