This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1692:ESD 问题

Guru**** 2518390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821444/opa1692-esd-problems

器件型号:OPA1692

尊敬的所有人:

我想将 OPA1692用于三种新产品、因为它们在理论上非常适合我们的应用。 但我们根据 EN 61000-4-2进行了 ESD 测试。 所有产品在输入和输出端都有 TVS 保护二极管、我们多年来一直使用这些二极管、没有任何问题。 不幸的是、OPA1692 (SOIC 8)在超过1kV 的 ESD 电压下经常发生故障。 其他标准 OPS 不会失败。 OPA1692的输入对电源轨短路。 OPS 的内部保护二极管似乎过了一周。
这是特定批次的问题、还是我在每个 OPA1692附近都使用了保护二极管?

祝你一切顺利
伯克哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burkhard、

    我们建议使用靠近焊盘的 TVS 二极管。

    Tamara Alani