This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:音频编解码器 Linux 平台驱动程序

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821723/linux-tlv320aic3106-audio-codec-linux-platform-driver

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我们正在开发基于 AM5718的 SDR 平台、该平台具有音频编解码器 TLV320AIC3106。
由于它是 SDR 平台、我们必须在运行时切换波形。 我的查询与 Linux 平台设备驱动程序有关。
我的理解是、加电后、Linux 平台器件驱动程序会将音频编解码器配置为默认状态。
我有几个与此相关的问题、是否可行:

  1. 根据波形在运行时重新配置编解码器参数、例如采样率、位分辨率和主时钟。
  2. 从 DSP 访问编解码器数据、DSP 在配置编解码器时不起任何作用。
  3. 通过 DSP 配置编解码器、即使在图片中使用 Linux 平台驱动程序也是如此。

此致

Satheesh Kumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satheesh,

    遗憾的是、我不熟悉 AM5718。 由于您的问题与此器件和驱动程序有关、我认为这篇文章最好在 处理器论坛中得到解答。  

    此致、

    Aaron