This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:原理图审阅

Guru**** 2821745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821376/tpa3132d2-schematic-review

器件型号:TPA3132D2

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们的终端客户响应系统复位、安培有时没有声音、Faultz 将被拉低并锁存、以下红色框似乎更有可能指示过高的直流偏移故障。

附件是我们最新的产品系列。 C207和 C214电容值似乎需要相同。 您能帮助评论行遇到其他问题吗? 谢谢~

原理图:

e2e.ti.com/.../3132.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林树正,您好!

    IN+和 IN-上的电容必须相同。 C207和 C214必须相同、否则 IN+和 IN-上会出现不匹配以产生峰值噪声。

    输出电感器 L2和 L3速率电流太小、仅为0.65A。 请尝试使用1.5A 或2A 速率的电流电感器。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    我们想知道哪个电压是偏移电压?

    如何知道我是否超过了直流检测阈值电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林树正,您好!

     偏移电压是直流电压。 通常、输出电压范围为0V~PVCC。 如果输出具有偏移、则输出电压范围为0V+OFFSET~PVCC+OFFSET。