This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:请求 TAS5825的静态电流

Guru**** 2560780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821400/tas5825m-asking-for-the-quiescent-current-of-tas5825

器件型号:TAS5825M

大家好、

客户希望在 PVDD 18V 外壳下的新设计中使用 TAS5825。

 

您能否告知我们 PVDD 18V 情况下的 TAS5825静态电流?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    根据电流理解、PVDD 静态电流表示空闲开关电流。 对吧? 如果是这样、它包括内部开关损耗和外部 LC 损耗、并且与测试条件密切相关。 例如 PWM 开关频率、调制模式和电感器值。

    这是一个原始数据。 测试条件:TAS5825M、768kHz、混合模式、10uH+0.68uF、6 Ω 负载、 PVDD = 18.5V。 空闲播放 PVDD 电流为22.4mA。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢你的帮助。

    客户要求另一个条件是 PDN=0.8V 时。 电流是否与数据表典型值7.8uA 相同?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PDN=0.8V、就像器件被关断一样。 如数据表7.4uA。

    此致

    Linda