请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5411-Q1 您好、Gregg、
我的客户的应用是、器件在正常工作时静音、当系统发出取消静音请求时、器件将取消静音。 因此、我的客户的上电序列是 PVDD、静音、然后释放待机状态、如下所示、但在此序列下、始终存在中电压。 中电平电压的值有时为0.6V,有时为2.2V,该值不是固定的。 我希望在释放待机引脚之前将引脚上拉为静音、这样我们就可以避免弹出声音。 但是、由于该中电平电压不是固定的、因此当电压较大时、器件处于静音模式、但当电压较小时、器件将处于非静音模式。 因此、如果我无法控制 MUTE 引脚和 STANDBY 引脚之间的序列。 那么 我该怎么做呢?
此致、
雪利