This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:TS3A225E 和 TS3A227E?之间的区别是什么

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A225E, TS3A227E, TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821204/ts3a225e-what-is-the-difference-between-ts3a225e-and-ts3a227e

器件型号:TS3A225E
主题中讨论的其他器件: TS3A227ETS3A226AE

你好

?功能因子、TS3A225E 和 TS3A227E 之间的差异是多少

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要在计算机中使用它、我应该 选择哪一个?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、  

    有三个音频插孔开关器件。  主要区别在于功能集的级别(考虑低、中、高端)  

    TS3A226AE 是低成本版本、无 I2C 配置功能、仅自动检测和路由音频信号。  

    TS3A225E 包括 I2C 控制、用于手动配置开关、调整时序设置、读取开关状态以进行调试等  

    TS3A227E 包括上述所有功能、并且能够通过具有音量或播放/暂停控制的耳机检测按键检测(阻抗变化)。  还包括耗尽型 FET、可在 VDD = 0V 时消除可能导致可闻噪声的潜在悬空接地。  

    谢谢、

    Adam