This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:Vref 和 FSR (满量程范围)之间的关系是什么?#39;s

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821374/tlv320aic23b-what-s-the-relationship-between-vref-and-fsr-full-scale-range

器件型号:TLV320AIC23B

尊敬的专家:

我在 TLV320AI 数据表的"功能方框图"中看到 、ADC 的 Vref 为 AVDD/2。 在" ADC 的线路输入"部分中、FSR (满量程范围)为1Vrms。

我的问题是 Vref 和 FSR 之间有什么关系?

在 TI 的博客中、就说明了这种关系、音频编解码器的 ADC 也是如此吗?

https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/04/01/it-s-in-the-math-how-to-convert-adc-code-to-a-voltage-part-1

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    江  

    您会注意到、AIC23B 是一款相当旧的器件、 在 AVDD = 3.3V 时、FSR 为1Vrms。  我希望 FSR 随着 AVDD 的增加而降低、但除此之外、我没有数据或设计支持。  

    我们的许多其他编解码器、如 AIC3104、具有经过稳压的 Vref、因此 FSR 在2.7V 至3.6V 范围内保持恒定。  

    此致、

    -Steve Wilson