This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:THD 与电源电压间的关系、数据表似乎错误

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821384/opa1612-thd-vs-supply-voltage-datasheet-seems-wrong

器件型号:OPA1612

您好!

有人已经询问 OPA1612的 THD+N 与电源电压间的关系、但数据表似乎错误。

根据数据表、Vs = ±2.25V 至±18V 且 Vo = 3Vrms 时、THD+N 的额定值。

但3Vrms 意味着 ±4.2V 的 Vp-p、 ±2.25V 的电源电压无法实现这一点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixun、

    感谢您的发帖。 您完全正确、很好。 我们将着手更新数据表。

    Tamara