This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:抖动要求

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821024/pcm1754-q1-jitter-requirement

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754

大家好、团队:

我的客户要求满足 PCM1754抖动要求、但我在数据表中找不到非常详细的信息。 您能帮您进行双重检查吗?

客户使用的是 Fsclk=12.288MHz、我们以 Fs=48kHz 为例。 DSP 数据表中的音频 MCLK_OUT 周期到周期平均抖动描述为从最小12ps 到最大106ps。

您能否帮助检查上述抖动对 PCM1754性能的影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会回来。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    正确的方法是、我们没有在 PCM1754-Q1的 PDS 中指定抖动。  我们展示了 SNR 如何受到抖动规格影响的曲线。  由于这是一款中/低端器件、我认为您不会在所描述的抖动级别看到任何 THD+N 影响。

    谢谢、

    Paul