This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:错误:无法下载组件 MCR 安装程序:组件文件版本不匹配

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821555/purepathconsole-error-unable-to-download-component-mcr-installer-component-file-version-does-not-match

器件型号:PUREPATHCONSOLE

您好!

PPC3下载达到100%后、我的客户收到此错误

原因可能是什么?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    PPC3安装程序尝试下载 MCR 安装程序作为其安装的一部分、当用户在安装时提供了错误的代理设置时会发生此错误。 他可能会再次尝试运行安装程序并使用正确的代理设置。  

    此外、您是否知道客户是否有另一个 MATLAB 编译器运行时版本或另一 个.Net 框架版本? PPC3会安装正确使用所需的版本。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回复。 如果它们有另一个 MATLAB 版本或.Net 版本、则需要采取哪些步骤?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    即使出现错误、我的客户说软件看起来正在与器件通信、我认为我们还可以。

    谢谢、

    Michael