This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:静音和启用序列问题

Guru**** 2479355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818785/tas5411-q1-mute-and-enable-sequence-problem

器件型号:TAS5411-Q1

尊敬的团队:

当我们实际测试 MUTE 引脚时、如果 MUTE 在待机前被拉至高电平(下图中的 AMP_EN)、则会出现中间电平电压。 如果静音在待机后被拉至高电平、 则不 会显示中间电平电压。 请帮您解释原因吗?  它是内部电路的影响吗?
MUTE 引脚能否识别此类中间电平电压?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    我们建议使用第一种方案、您的示波器图是正确的。  当/STANDBY 引脚为低电平时、静音的中间电平是准确的。  这是内部电路、因此会发生这种情况。  这对于该器件是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    静音的中间级别是否会影响静音引脚或 IC? 该中层是否具有最小值和最大值? 您能不能帮助解释中层存在的原因?以及它们对芯片和 MUTE 引脚有何影响?

    此外、第二种情况也可以正常工作、对吧? 我们可以使用第二种情形吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    TAS5421上的 MUTE 引脚为高电平有效。  当 MUTE 引脚为高电平时、器件将静音;当为低电平时、器件将取消静音。  您的图中将 AMP_MUTE 信号反相。  这也许是第一个图中出现混淆的原因。  请提供有关 AMP_MUTE 信号的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    对此进行了任何更新?  否则、我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我的客户的应用是、器件在正常工作时静音、当系统发出取消静音请求时、器件将取消静音。 因此、我的客户的上电序列是 PVDD、静音、然后释放待机状态、如下所示、但在此序列下、始终存在中电压。 中电平电压的值有时为0.6V,有时为2.2V,该值不是固定的。 我希望在释放待机引脚之前将引脚上拉为静音、这样我们就可以避免弹出声音。 但是、由于该中电平电压不是固定的、因此当电压较大时、器件处于静音模式、但当电压较小时、器件将处于非静音模式。 因此、如果我无法控制 MUTE 引脚和 STANDBY 引脚之间的序列。 那么 我该怎么做呢?

    此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我了解得更好、现在我可以解释 MUTE 引脚上发生的情况。  

    当 TAS5411处于待机模式时、内部电源关闭。  这允许静音引脚"悬空"。  当存在 PVDD 且处于待机状态时、 MUTE 引脚上有一条上拉的泄漏路径。  这是正常情况、电压可以达到大约2.6Vdc。   它不会影响器件的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的回复!

    当待机模式从0更改为1或从1更改为0时、将会出现一个小的噼啪声、如果此时此器件处于静音模式、则将避免出现这种噼啪声、 但是、如果该设备处于 um MUTE 模式、则会放大噼啪声、以便我们的耳朵听到。 为了避免噼啪声、我希望当待机模式发生变化时、器件处于静音模式。 因此、我希望首先上拉 MUTE 引脚、然后释放 STANDBY。 但正如我们看到的、如果器件处于待机模式、则无法上拉静音。 那么、我们如何解决噗声问题?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    我需要原理图。  我现在将使其脱机、因为这是客户的原理图。