This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1 SPKP/SPKM 对12V 汽车电池短路

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820349/tas2505-q1-tas2505-q1-spkp-spkm-short-to-12v-car-battery

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

请帮助您仔细检查 SPKP/SPKM 的 TAS2505-Q1扬声器输出是否支持12V 汽车电池短路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    TAS2505-Q1受到 SPKVDD 短路保护。
    12V 短路保护需要外部电路才能实现可靠运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您所说的哪种外部电路可以支持12V 电池短路并保持可靠运行?

    我们是否有能够支持12V 汽车电池短路的低功耗音频放大器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、

    我的意思是、可以在电路中添加一些额外的组件来保护器件免受12V 短路的影响、但我们没有用于此类保护的参考设计。

    让我联系我们的营销团队、看看我们是否有类似的新器件。 我将通过电子邮件分享这方面的详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器