This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:具有3线 I2S 输入的 TAS5751问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821289/tas5751m-question-of-tas5751-with-3-wire-i2s-input

器件型号:TAS5751M
主题中讨论的其他器件:TAS5717

您好、Sirs、

根据数据表、TAS5751支持无 MCLK 的3线 I2S。 您是否会提供有关如何处理未使用的 MCLK 信号以及如何对 TAS5751进行编程以支持3线 I2S 的提示? 我们是否应该像使用 TAS5717/19一样将 MCLK 和 BCLK 连接在一起?





谢谢、此致、

陈耀恩
2019年7月17日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TAS5751 3线制时钟配置:

    数据表中的“3线 I²S 模式(无需 MCLK)”说明意味着 MCLK 可以连接到 SCLK,因为在某些情况下它们可以接受相同的频率时钟。 因此、为了做到这一点、MCLK 和 SCLK 应该被外部连接。 这意味着 I2S 仅在 SCLK 处于2.8224~24.576MHz 范围内时工作。  

    如果没有提供 MCLK,放大器的内部振荡器将生成放大器运行所需的内部时钟。 在此工作模式下、放大器不会通过输出流式传输音频内容、直到提供有效的 MCLK 为止。

    通常使用48kHz FS 和32位模式、SCLK 为3.072MHz、也可用于 MCLK。 '

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    非常感谢。 在 MCLK 和 BCLK 连接在一起的情况下、TAS5751能否支持以下采样率?  8kHz、11.025kHz、16kHz、22.025kHz、32kHz、 44.1kHz、48kHz。

    根据 TAS5751数据表、我们应首先写入0x1B = 0x00 (TRIM)(请参阅随附的示例)、无论如何、PPC3 GUI 生成的 CFG 首先写入0x06和0x05命令。 请确认哪一个正确?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年7月17日  

    e2e.ti.com/.../TAS5751_5F00_PPC3_5F00_Default.cfg

    e2e.ti.com/.../56test.cfg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    与 TAS57xx 开环器件相同。 通过3根导线 I2S、只能支持44.1k 和48kHz FS。

    关于0x1B osc 调整、PPC3 GUI 仅转出步骤4 -数字音频处理器配置。 因此、您应该在数据表8.2.1.2.5.1启动序列的第三步手动添加0x1B 写入0x00。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。