This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:对于麦克风前置放大器应用、我们能否使用单端放大器进行设计?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820102/pga2505-for-mic-preamp-application-can-we-design-it-with-single-end-amic

器件型号:PGA2505

您好、先生、

我有一位客户提到 PGA2505应用、有一个问题需要您的支持。

对于 PGA2505的数据表、没有提到具有单端电流的应用。 我们能否直接将输入电压下拉至 GNDCh? 或者还有任何其他适用于单端电流的推荐电路?

BTW、如果我们不需要幻象电源、我们是否可以减少/缩小数据表第13页中的差动设计电路?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    可以连接单端 麦克风、可以  交流耦合 PGA2505的输入、将 Vin-连接 到 GND、如下所示。  如果 驻极体麦克风的 VCC 电源 超过 PGA2505的 VA=+5V 电源、您可能需要按照  数据表第12页的图7所示添加输入电压保护二极管。   通常  、使用差分 输出麦克风可获得 PGA2505的最佳性能。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢分享、很高兴知道这一点。

    另一个问题是、当 Vin-连接到 GND 时、是否需要电容和电阻器?

    请帮助重新确认我是否正确更换了保护二极管。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    很抱歉、我还有两个问题:

    1.红色周期是否意味着客户需要在麦克风之后添加 MOSFET? 如果是、有没有向他们推荐器件?  

     R1的建议值是多少?  

    如果客户的方框图正确、请帮助再次确认。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    请参阅以下具有建议输入保护的电路。  麦克风需要使用串联电容器与 PGA2505输入进行交流耦合、串联电阻器通常保持较小的值以降低其噪声贡献(通常为10 Ω 至50 Ω)。  输入端的串联电容器是铝电解电容器、以保持低失真。  带有麦克风电源的串联电阻器将取决于麦克风电源要求。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、已经与客户分享了内容。