This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:更改使能状态时发出噼啪噪声

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819087/tpa2011d1-pop-noise-when-change-enable-state

器件型号:TPA2011D1

大家好、

我有一位客户使用 TPA2011D1、他们在更改使能状态时发现了噼啪噪声、而电源始终开启且无音频输入。

此噼啪噪声是否与开机噼啪噪声相同? 我想这可能是由 D 类输出级的预充电直流电压引起的、但在音频输入之前、PA 是否可以为输入电容器充电?  

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    如果您在 e2e 上搜索噼啪噪声、您将找到几个条目、讨论产生此噪声的原因以及降低噪声的一些方法。

    第一个问题是客户是否使用单端或差动输入? 与 SE 相比、差分输入可提供更好的噼啪噪声性能。
    大多数情况下、噼啪噪声是由输入对之间的不匹配导致输入电容器充电出现差异而引起的。
    输入电容器的值是多少? 您是否尝试使用较小的值?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户使用差分输入。 较小的输入电容器是否是唯一的修改方法? 此器件是否具有去爆电路?

    谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    此外、您是否认为输入信号和静音信号的输入序列对于去爆音很重要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    最好在静音时(EN 引脚下拉)为器件加电、并且无输入信号。
    器件通电后、应将其取消静音、然后输入信号可以开始播放。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们仍在等待解决这个问题。 我想通过电子邮件向您发送客户原理图、以查看是否可以修改任何内容、谢谢。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    让我通过电子邮件跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器