This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 的书籍寄存器"0x64"

Guru**** 2544100 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820973/tas5825m-book-register-0x64-of-tas5825m

器件型号:TAS5825M

你好!

我使用 TAS5825M 从 End System 菜单中提取了转储文件。

我能够识别书中设置"0x64"的部分、如下所示。

但是、数据表和处理流数据中未列出此手册。此手册设置为0x64时、寄存器手册的功能是什么?

在这个0x64的设置中、寄存器簿的功能是什么? 我可以获得一些有关这方面的信息吗?

请检查一下。

谢谢你。

此致。

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    书籍0x64是 DSP RAM 程序脚本、内部固件推荐、不向客户透露。

    此致、

    Matthew