This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:SNR

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820718/tas6424l-q1-snr

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5756M

你好


我的客户想知道 TAS5756M 和 TAS6424L 之间的 SNR 差异。

他将选择 TAS6424L 或 TAS5756M。

但是、在 TAS6424L d/s 上未指定 SNR


TAS6424L 指定了46uVrms 噪声、但未指定 SNR
 
TAS5756M 指定56uVrms 噪声、并指定 SNR = 104dB。


您是否会告知 TAS6424L 的 SNR?

应用程序:声音变量、2020年

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji、

    A 加权噪声是众所周知的背景噪声描述。

    在特定条件下测试 SNR。 在1KHz、0dB 输入、增益电平2的情况下、SNR 高于95dB。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San。

    感谢您的回复 immediately!!

    请让我确认。

    请问“95dB”?


    TAS6424L 2级上的噪声电压为55uVrms A-wt @VDD=14.4V。

    另一方面、Po = 20瓦(非削波)@4欧姆、因此0dB 分流器为8.9Vrms。

    因此、将看到55uVrm/8.9Vrms => 104dB、但这是不是这样的?

    (在12V 时、TAS5756M SNR 为56uVrms、SNR 为 104dB...)

    非常感谢您、我谨致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji、

    ISNR 是基准输出信号与未施加信号的器件输出之间的电平差异。

    SNR = 10log (P^2/N^2)。

    P 和 N 是 RMS 值。

    因此您的计算是正确的。

    Derek、

    此致