This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:音频路径

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820133/tlv320aic3262-audio-path

器件型号:TLV320AIC3262

您好、专家、

I2S 主机(来自 HDMI RX)到 ASI1=3.072MHz、48kHz、24位

ASI3输出 I2S 至从编码器= 1.536MHz、48kHz 16位

AIC3262是 I2S 从站、使用编码器记录 HDMI 1KHz、有时会获得以下数据、我不确定根本原因。 您认为音频路径对于 AIC3262是否合适? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    许多客户将 AIC3262用于多个 ASI 用例、而不会出现任何问题。

    在这种情况下、从记录仪系统中似乎存在某种缓冲区损坏、一些 PCM 样本正在丢弃或覆盖。 您是否有办法验证所有收到的样本是否均由记录仪正确处理?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我希望您能够隔离这个问题。 如果您对 AIC3262有任何疑问、请在下面发布回复、如果此主题已锁定、请创建新主题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的支持、我们正在考虑如何验证。 您可以先将其关闭。