This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:TLV320DAC32从复位到 I2C 通信的等待时间

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819860/tlv320dac32-tlv320dac32-wait-time-from-reset-to-i2c-comunication

器件型号:TLV320DAC32

大家好、团队、

我的客户有关于 TLV320DAC32复位的问题。

1) 1) 从复位释放到 I2C 通信开始所需的等待时间是否为?

2) 2)如果需要等待时间。 等待时间需要多长时间?

非常感谢您的支持。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamazaki-San、

    是的、当 RESET 引脚被下拉和上拉时、需要等待时间。

    为了执行正确的复位序列、必须将 RESET 引脚拉低至少10ns。 然后、在 RESET 引脚被拉至高电平后、用户应等待至少1ms 以启动 I2C 通信。 否则、它可能会导致错误的复位序列、并可能影响寄存器值。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-圣、

    非常感谢。
    我将要求客户在释放复位后至少等待1ms。

    此致、
    Akihisa Tamazaki