This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M PBTL 模式弹出问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820830/tas5805m-tas5805m-pbtl-mode-pop-issue

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

尊敬的先生:


我们有 TAS5805M PBTL 模式弹出问题。


我们还必须确认 EVM、它在初始化时存在相同的问题。

我们在 PPC3中按此"Reset"按钮、它也会弹出。

我们在下面的内容中也出现了 EVM 中的弹出问题

0x00 0x00
0x7f 0x00
0x01 0x11
0x03 0x02
0x03 0x03

请帮我们检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    首先、涉及哪个周期弹出? HIZ 播放/静音可取消静音/深度睡眠可播放?

    剑桥扬声器经过 TAS5805EVM 验证、很难听到 HIZ 弹出的声音。 (需要将耳朵靠近扬声器)。 我们的 TAS5805可通过 ITU Box 测量实现小于15mVrms 的电压。

    因此、请按 ITU Box 电气测量或 SPL 级别指定您的侧弹出级别。

    此外、将0x11写入寄存器0x01应处于器件 HIZ 状态。 因此、您的脚本应该是:

    0x00 0x00

    0x7f 0x00

    0x03 0x02

    0x01 0x11

    D 20.

    0x03 0x03

    此致、

    Matthew