This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:首次播放音乐时无法设置音量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820817/tas5825m-volume-cannot-be-set-when-the-music-is-first-played

器件型号:TAS5825M

您好 TI

使用 TAS5825M 播放音频时、发现首次播放音乐时的声音与设置的默认值之间存在很大差异。

检查后、首次播放音乐时、音量寄存器始终首先返回0dB (0x00800000)。 我们的设置为-10dB。

再次播放音乐后、可以重新配置左右声道的音量系数。 它可以调整音调的大小并保存它。

再次播放不会返回0dB 的默认设置。            

每次重启电源后首次播放音乐时,就会出现此问题。

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    不清楚"首次播放音乐时、音量寄存器返回0dB "。 您使用的是 TAS5825M EVM 板还是您自己的系统?

    还有一点是遵循数据表9.5.3.1启动过程。 在写入 I2C 配置之前需要 I2S。

    此致、

    Matthew