This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的启动过程中 I2S 稳定时间

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819454/tas5805m-i2s-stable-time-at-startup-procedures-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

尊敬的 Sirs:

我有疑问、

TAS5805M 启动过程中介绍了以下内容。
4. I2S 时钟稳定后、将器件设置为 HiZ 状态并通过 I2C 控制端口启用 DSP。

我了解如何通过另一个线程的以下答案检查上述 I2S 稳定状态的详细情况。

您可以读取0x71h 寄存器的位2以确认没有时钟错误。 更多详细信息可在0x39h 寄存器中找到。

但是、以下内容实际上并不能说明 I2S 稳定的时间。

请告诉我判断 I2S 是否稳定并使用上述寄存器进行确认的时间。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以按照数据表第43页的顺序操作。 如果没有时钟故障报告、您可以确认 I2S 信号稳定。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    我已经检查 了数据表第43页序列。

    我没有问过如何确认 I2S 稳定。
    我了解如何 实现 I2S 稳定。

    我的问题是、I2S 稳定多长时间。

    请告诉我 I2S 稳定前的特定时间。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki-San、

    I2S 稳定的时间消耗由 I2S 的提供方决定。 对于 TAS5805、它仅检测是否存在时钟错误。

    因此、我建议通过 I2S 提供商确认这一点。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix-San、

    感谢你的答复。

    I2S 稳定的时间消耗由 I2S 的提供方决定。

    关于上述内容、我认为 TAS5805M 没有耗时。
    是这样吗?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

    你是对的。 TAS5805时钟错误状态是实时检测结果。

    此致、

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢 你的答复。

    我理解您的意见。

    此致、

    哈塞伯