This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:询问有关 TAS5753修整设置的建议

Guru**** 2525110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820310/tas5753md-asking-for-the-recommendation-on-tas5753-trim-setting

器件型号:TAS5753MD

大家好、

客户在上一个项目上使用 TAS5753。 在第58页的数据表启动序列中、它提到了关于修整振荡器的步骤3。

但是、PPC3 TAS5753转储.cfg 文件未看到0x1B 寄存器设置。 客户是否每次都需要手动添加此修整寄存器?

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    PPC3转储输出脚本仅包含8.2.1.2.5.1启动序列步骤4 "通过 I2C 配置放大器的数字音频处理器"。

    因此、需要手动添加第三步示波器修整。

    Rgds、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的反馈。 如果客户未添加第三步、您是否会告诉我会产生什么副作用?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    如数据表所述、内部振荡器用于支持自动检测 I2S 时钟速率。 因此、如果初始化时没有修整 osc、可能会报告与时钟相关的问题、例如错误的时钟错误检测、PWM 频率偏移...

    客户端是否报告了任何奇怪的行为?

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    存在怪异的状态。

    有时、它会在连接时播放1k 音调时输出异常声音。 故障率为5%。 (1/20次)

    这是录制这个奇怪状态的视频。 这是否与此设置相关?

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20190623_5F00_185835_7E00_2.mp4

    BR、

    SHH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    判断根部是否为示波器修整有点困难。 仅根据视频、它似乎是由时钟相关问题引起的。

    您能帮您集成 osc 调整步骤以进行进一步检查吗?

    此致、

    Matthew