This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:噪声问题

Guru**** 2388140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820590/tpa3220-noise-issues

器件型号:TPA3220

大家好、我已经使用 TPA3220设计了两个 PCB、这两个 PCB 都在一个警告中运行良好  

我必须确保驱动放大器 PCB 的源极在电源方面是隔离的、或者我得到一些可怕的高频噪声

如果我使用的是电池供电的 iPad 等 Deice、我没有问题、但这显然对我设计的产品没有帮助

我在过去20多年设计的所有产品都始终具有一个连续的接地平面和由同一输入产生的电源轨、这是我在这些年中第一次遇到任何类型的问题

我想知道、是否有人能够说明该器件可能发生的情况以及它如何与其他器件交互

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您能告诉我系统方框图吗?

    输入源是什么?

    也许输入源有噪声、噪声由 放大器放大。

    我建议您断开输入源、然后检查输出噪声。

    Derek、

    此致