This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:TAS5766M 2.1 PPC3特性和均衡

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5782MEVM, TAS5782M, TAS5766MRMTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819661/tas5766mrmtevm-tas5766m-2-1-ppc3-characterization-and-eq

器件型号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5766MTAS5782MEVMTAS5782M

TAS5766M 2.1 PPC3特性和均衡

大家好、我需要像在图片中一样在基于两个 TAS5766M 的2.1系统上工作。

对于 TAS (A)、没有问题。

对于 TAS (B)、我应该如何处理?

1) 1)我可以修改 Eval 以将 TAS (B)设置为 PBTL 模式、应该吗?
2) [PPC3>学习板主页>扬声器表征--> 单驱动器无源散热器 ] 不支持单声道模式。 导入 [PPC3>TAS5766M_Dual Home>Audio Processing ]后,表征是否仍然有效?

如果您可以建议在该系统上工作的工作流程、它将非常有用。

谢谢

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniele、您好!

    遗憾  的是、修改 TAS5766MRMTEVM 并不容易、因此器件 B 在 PBTL 模式下工作。  我建议您查看 TAS5782M、它与 TAS5766M 引脚对引脚兼容。 此外、可将 TAS5782MEVM 上的器件 B 轻松设置为 PBTL 模式。  此外、TAS5782M 还具有针对2.1系统的专用流程。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢重播。

    我已经看到我可以修改电路板、这不是真正的问题。

    TE TAS5782M 是一种解决方案、但该项目已处于大规模生产之前的最终调优阶段。 现在无法更改任何硬件。

    我知道没有适用于 TAS5766M 的 PPC3配置单声道或2.1,但是否有解决方法?

    -我们选择此产品是为了实现"智能放大器"功能、我们必须使其特别适用于子系统。

    再次感谢

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniele、您好!

    TAS5766M 仅支持用于立体声应用的智能放大器。 对于单声道应用、 您仍然可以完成相同的设计过程。 唯一的区别是选择了左声道或右声道输出并用于驱动扬声器。

    这是权变措施。

    首先、您需要修改 TAS5766MRMTEVM 、以便器件 B 在 PBTL/单声道模式下工作。

    其次、当您确定低音炮扬声器的特征并完成扬声 器的特征时、请选择"单个驾驶员被动散热器"。  在 TAS5766M_Dual PPC3 App 中、选择 Device B、然后导入 低音炮扬声器的特性数据。 进行调优。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尽快尝试解决方法

    谢谢

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您发现任何问题、请告知我们。