This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:主 I2S 端口和辅助 I2S 端口上的多路复用

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820568/pcm3070-multiplexing-on-the-primary-and-secondary-i2s-ports

部件号:PCM3070
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3212

大家好、查看 PCM3070、我了解到它具有多个 I2S 端口。 在先前对该论坛的讨论中、以及有关此事实的应用手册中、可以与多个外部音频处理器进行通信。  

我的问题是关于实现这一目标所需的时钟速度和时间。 例如、如果我希望以48kHz 的频率运行所有音频流、即 PCM3070和音频处理器1之间的48ksps、以及 PCM3070和音频处理器2之间的48ksps。 是否有必要以96KHz 的频率运行 I2S 总线并对缺失的样本进行位填充?

恐怕我似乎不能清楚说明如何实施这项计划。

请说明存在哪些可能性。

祝你一切顺利

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan、  

    一次只能使用一条总线、 因此如果总线1为48K、则总线2将处于非活动状态。 然后、如果您想使用总线2、您将切换多路复用器、并且使用总线2和总线1将处于非激活状态。  

    有一些编解码器具有多条音频串行总线、例如 TLV320AIC3212、AIC3262、LM49352借助这些编解码器、可以混合音频并将其路由到 I2S 输出或 DAC。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回答。

    祝你一切顺利

    Aidan