This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:PCM5100A 的最高结温问题

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820424/pcm5100a-question-of-maximum-junction-temperature-of-the-pcm5100a

器件型号:PCM5100A

您好、Sirs、

您是否会告知 PCM5100A 器件的 Tj (max)? 客户需要这些信息来评估系统级工作温度、但是、我们无法在数据表中找到这些信息。   

非常感谢

陈耀恩
2019年7月15日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    数据表第8.3节中的 TJ (最大值)显示为130C。  

    此致、

    Aaron