This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将音频数据从音频编解码器发送到主控制器

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818704/how-i-can-send-audio-data-from-audio-codec-to-main-controller

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111

你(们)好

我将音频编解码器用于音频滤波器。 我对向主控制器发送数据有疑问。  如何将音频数据从编解码器 IC 发送到主控制器、是否可以同时发送数字和模拟数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suvarna、

    您使用的是什么音频编解码器?  请提供器件型号。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型尚未最终确定、但我们计划使用 TLV320AIC3111和 aic3262。

    我们的主控制器仅接受 PDM 接口、是否可以使用 I2C 接口发送 PCM 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvarna、  

    您的主控制器是什么?  I2C 和 I2S 是两个非常不同的系统 、因此遗憾的是没有  

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvarna、  

    您是否仍然需要一些帮助?  如果您想使用我们的任何编解码器、恐怕您需要一个具有音频接口的处理器。  

    此致、

    -Steve Wilson