This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:询问有关 PCM1808 96kHz 设计的建议

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820027/pcm1808-asking-for-the-recommendation-on-pcm1808-96khz-design

器件型号:PCM1808

 大家好、

客户希望在96KHz 从机模式下使用 WCLK。

推荐的 bck 和 md0/MD1设置是什么? 还是 PCM1808可以不进行任何设置自动检测此 WCLK?

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、  

    从机模式只有一种模式:

    此致、

    -Steve Wilson